This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -原理图检查

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020448/tas5805m-tas5805m--schematic-check

器件型号:TAS5805M

尊敬的 TI 团队:

请帮助检查以下 TAS5805M 的原理图是否合理?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

          请参阅 TAS5805M EVM 原理图进行比较。

          1.客户的最大音频输出功率是多少? PVDDTM 扬声器负载?

          2、PVDD 去耦电容应增加一个220uF+22uF+0.1uF。

          3. LC 滤波器之后的 RC 电路(CA8/RA1等)可保留为 NC 优先。  

          VR_DIG 电容可降低至1uF。

    Leon