请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020769/tas5825m-tas5825-dc-fault-report
器件型号:TAS5825M您好!
现在、我将使用 TAS5825M 作为低音扬声器通道上 PBTL 的混合模式来设计放大器板。
当输出电平足够高时、它看起来工作正常(可能在 BD 模式下运行)。 但是、当电平下降(可能下降到较低功率混合模式)时、放大器将进入保护模式。 当降低输入信号电平时会发生这种情况。 它是似乎会触发问题的最终输出电平。
当它进入保护模式时,放大器报告一个“DC 故障”(寄存器0x70 = 0x04)。 数据表中没有详细介绍这意味着什么、但我认为这可能意味着在输出端检测到直流失调电压。
我使用相同的值遵循 TI 应用手册中的相同原理图。 就去耦电容而言、它们都与 TAS 一样靠近、位于同一顶层。

您是否有任何想法、为什么它会在音量下降时发生?