This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV593如何更改 TEC 输出电压和电流?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, DRV593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025598/drv593-how-to-change-the-tec-output-voltage-and-current

主题中讨论的其他器件:OPA2350DRV593

大家好、我现在使用 DRV593 IC 为冷冻板供电、并使用 NTC 热敏电阻收集温度信号、这些信号由 OPA2350放大、然后输入到 DRV593的引脚6 (IN+)、DRV593的引脚7 (IN-)连接2.5V。 根据当前配置、TEC 冷却温度可达到17度。 现在、我想将冷却温度提高到25度。 我应该如何调整它? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DRV593侧、您将需要提高 DRV593的 IN+和 IN-引脚上的输入电压以获得更大的电流。  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 根据我的原理图、如何 提高 DRV593的 IN+和 IN-引脚上的输入电压以获得更大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV593是否可以通过更改输入来自动更改输出电流的方向? 我现在连接到了制冷芯片。 在-1度环境中、制冷芯片仍然无法加热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想增加输入电压、则需要修改 OPA2350电路。

    有关  加热/冷却转换、请参阅 DRV593数据表 www.ti.com/.../drv593.pdf 中的第12和13页。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! DRV593如何通过硬件设计实现恒定温度功能? 无软件控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV593根据输入电平调整其驱动能力。 您将需要反馈和闭合控制环路来实现恒定温度控制。 DRV593将是您的闭合控制环路中的传动器。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  DRV593恒温器设计必须通过软件实现? 我们可以在硬件中实现它吗? 您是否推荐电路图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 它可以通过硬件实现、但我们没有用于此的参考设计。

    此致、

    Sam