This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频论坛

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020355/audio-forum

器件型号:TPA3118D2-Q1

您好!

 您好!

  我们将在 新设计中使用 TPA3118D2-Q1音频放大器。 它处于设计阶段。 根据我们的应用、功率为2x20W、电源电压为21V。 根据数据表、总体效率大于90%。 但40W 的效率和功率损耗将是什么。您能否分享详细信息来计算功率损耗。  您能不能@所需的焊盘图案 PCB。 并建议散热器器件型号。

请提供解决热问题的建议。

  谢谢、此致、

Yasoda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    功率损耗为:输入功率(电源*电流)-负载上电-包括 PCB 布线、电感器和电缆在内的布线上的功率损耗。

    有关 PCB 和散热器的信息、请参阅、您可以下载 TPA3118 EVM 电路板设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/slou336b/slou336b.pdf?ts=1626827410220&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPA3118D2-Q1

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gong,

       您好!

       感谢您的回复、根据您的公式、应该知道输入功率来计算功率损耗。 但实际上,输入功率将根据输出功率(负载)+器件功率损耗(就器件效率而言)+电缆、迹线...得出 等等  

       在这里、我们不知道" TPA3118D2Q1"的效率。 您能否分享负载(输出功率)与效率关系图。 计算功率损耗和输入功率将很有帮助。

       @ EVM 板:设计用于2x50W,使用大尺寸和长散热器。  

       我们的应用是2x20W。  在我们的电路板中没有这么大的空间。 因此,我们希望使用足够大的散热器来散热>70%。 并计划使用 " TPA3118D2Q1"焊盘图案。 那么、您能否建议"TPA3118D2Q1"      1oz 10层电路板所需的焊盘图案。

    谢谢、此致、

    Yasoda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasoda、

    效率曲线位于数据表中、图15和16。  

    PCB 设计与您的散热器设计相关、10层电路板似乎超出规格设计。  散热器设计主要与尺寸无关、我建议您可以根据应用来仿真热性能。

    此致、

    Derek