This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:设置使用单个放大器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027315/tpa3118d2-set-up-for-using-a-single-amplifier

器件型号:TPA3118D2

只使用立体声芯片的一侧是否需要做任何特殊的事情? 将两个输入接地是否会禁用放大器的该通道?

如果是这种情况、那么我不必安装自举电容器。 。 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard。

    通过查看第24页的 TPA3118D2数据表、引脚 INPL 和 INNL 应该被直接接地并且不需要电容器、这将器件设定为单声道模式。 输入进入正确的通道、输出可以配置为在第26页原理图的下半部分看到的那样(用作从器件的器件 U2)。

    但愿这对您有所帮助。

    此致。

    安德烈斯