This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:LM48580#39;s 共模输入电压规格问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020053/lm48580-question-of-the-lm48580-s-common-mode-input-voltage-specification

器件型号:LM48580

您好、Sirs、

根据数据表第5页、LM48580的输入电压(最大值)为3Vpp (~1.060Vrms)。
如果是5V VDD、它会损坏 LM48580器件、还是仅在输入电压超过3Vpp 时产生输出削波、因为绝对输入电压为 VDD+0.3V?  





谢谢、此致、

陈耀恩
2021年7月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    虽然表中提到 VDD = 3.6V、但很可能会开始削波、我建议在 EVM 上进行测试、以仔细检查规格表上的限值是指 VDD = 3.6V 还是指所有电源电压范围内的限值。
    在任何情况下、VDD = 5V 时高达5V 的输入电压都不应损坏绝对最大值表中所述的器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。 …可能的话、我们可以根据数据表第1页的配置、在5V PVDD、10 Ω 电流限制电阻器的情况下获得 THD+N 与 Vin 图?Δ I Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    数据表中的其他数据目前不可用。 对于未包含的任何曲线、我需要获取 EVM 进行测试。 如果您一侧有 EVM、您也可以尝试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师