This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:电路审核

Guru**** 2531670 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020457/ts3a227e-circuit-review

器件型号:TS3A227E

您好!

您是否可以帮助查看 TS3A227E 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我提供您的电子邮件地址、其中包含完整的原理图和布局文件。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    回复后不久、我将向您发送电子邮件、因为需要完整的原理图+布局才能对电路板进行全面审查。

    请确保原理图中还显示了音频插孔连接、以便我可以验证插孔侧和 IC 上的这些连接。  

    到目前为止、我没有看到任何主要问题-但我确实有几个注意事项:

    1.没有必要使用 R413、我建议直接连接编解码器接地(根据系统的不同、它可能与系统接地相同)  

    我们建议使用2个电源去耦电容器-一个1uF 和一个0.1uF、因此除了已经有的1uF 电容器外、我建议在电源上添加一个0.1uF 电容器。

    我们可以离线继续讨论-我将在 E2E 消息中跟进我的电子邮件。

    最棒的

    Parker Dodson