This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864的 RMS 噪声级别是多少

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027232/pcm1864-what-s-the-rms-noise-level-for-pcm1864

器件型号:PCM1864

尊敬的团队:

我想知道 PCM1864的 RMS 噪声水平吗? 我尝试使用 SNR 参数进行计算、如下所示。

但我从下图中发现、该值大约为-140dB。

您能否指导我找到正确的方法来获得 PCM1864的 RMS 噪声级别? 非常感谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    使用时、SNR 将为您提供输出的相对信噪比、而该 FFT 图仅显示与任何其他连接的器件或信号分离的硬件本身的本底噪声。

    此致、

    Carson