This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1771:有关 PIN 码16 (SCKI)的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026221/pcm1771-question-about-pin-number16-scki

器件型号:PCM1771

大家好、我是永顺

我对 PCM1711音频 DAC 有疑问。

PCM1771的引脚16是 SCKI。 (=系统时钟输入)

我已连接蓝牙音频模块(BM23)和 PCM 1771、并将 I2S 信号从模块发送到 PCM1771。

但是、BM23模块不提供系统时钟信号。

因此、我想在 PCM1771的 PIN16中添加一个外部晶振。

我可以这样配置吗????  

此外、如果可以这样配置、您是否会推荐任何晶体?

cf) fs = 44.1kHz、我需要11.2896MHz 系统时钟(=256*FS)   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在句子"我对 PCM1711音频 DAC 有疑问。"

    不是 PCM1711、而是 PCM1771。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我需要咨询我们的团队成员、以便为您提供最佳解决方案。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonghun、您好、使用外部时钟源的问题是所有音频 DAC 都要求 SCK/LRCK/BCK 同步。  如果 LRCK/BCK 来自与 SCK 不同的源、它们可能不会完全同步、并且会产生时钟误差。  如果 您的蓝牙模块可以接受外部主时钟、则它们将同步、这是可以的。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash Loloee

    感谢你的帮助。

    我们的蓝牙音频模块不提供时钟、因此我必须使用某个时钟发生器(下图)  

    您能推荐芯片(什么)吗?

    谢谢你

    -Yonghun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现    了一个11.2896MHz 晶体振荡器、可从经销商处获得(ABL-11.2896MHz-B4Y) 、如果您需要的话。  

    此致、

    Arash