This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:PCM1754-Q1能否在差分输出下工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1754-Q1, TAS5411-Q1, PCM1789-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018526/pcm1754-q1-can-the-pcm1754-q1-work-at-differential-output

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754TAS5411-Q1PCM1789-Q1

大家好、

客户使用 TAS5411-Q1、它是差动输入。 客户希望使用 PCM1754作为 DAC。 PCM1754-Q1是否可以输出差分信号。

如果不是,您是否有其他人建议将 I2S 转换为模拟?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    让我与我们的团队核实一下、并尽快向您提出他们的建议。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Betty,我和我们的团队一起检查了 一下:PCM1754只有两个单端输出。  如果它们要更改数据输入、使一个通道与另一个通道相反、则会得到一个差分对。  如果它们需要两个差分通道、则应使用 PCM1789-Q1。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将结束这个问题。 如需更多信息、请告知我们。

    此致。

    Arash