This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:差分输出电压、

Guru**** 2974730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024203/pcm5242-differential-output-voltage

器件型号:PCM5242

大家好、

当输出电压(差分)超过4V 时、输出波形将如下所示。


这是否按预期移动?
如果是、您能告诉我 如何处理它吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    输出似乎不正常。 您是否 会分享您的电路原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、


    感谢你的答复。
    我可以脱机通话(私人消息或电子邮件)吗?

    此致、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我将等待您的回复。

    然后、
    我的客户输入过多(大于0dBFS)、因为 数字音量控制是默认设置。
    该波形是否在器件内部削波?
    您能告诉我在输入过大时是否需要进行操作?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我对他们设置测试台的方式没有太多的了解,所以我可以看到原因是什么。 但是、如果输入信号大于0dBFS、我会看到削波 、这里是对称输入、底部失真。 实际上 、需要使用原理图和相应的电源和输入值来查看问题。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢你的答复。
    EVM 上也会发生这种现象。

    我将解释 我的客户的评估条件。
    在 ADC + DAC 配置中、0 dBFS 或更高频率的信号输入到 ADC。
    当 ADC 的削波数据输出被输入到 DAC 中时、一个超过2.1Vrms 的附加类波形被获得。


    寄存器设置:  

    0x02 0x10

    0x03 0x10

    0x2A 0x01

    0x2B 0x02

    0x41 0x04

    0x00 0x01

    0x02 0x11

    0x00 0x00

    0x02 0x00

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果不查看原理图和实际连接、很难确定问题、从该图中我看不到削波、更可能是失真。 在任何情况下、我们都可能处理 进入 DAC 的失真或削波信号。 因此、如果不检查电路的其他方面、很难说。 请再次要求他们为您提供电路板的完整原理图。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢你的答复。
    我发送了一封电子邮件
    您可以检查并回复吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    您是否可以查看我的电子邮件?
     我想尽快得到您的意见。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Kengo、很抱歉耽误您的时间、我错过了电子邮件。

    我 正在咨询 另一位更熟悉器件并通过电子邮件通知您的团队成员。

    此致、
    Arash