This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:DO 时序参考

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018886/pcm3008-reference-of-do-timing

器件型号:PCM3008

大家好、

您能告诉我哪个时钟执行输出时序基于 LRCK 或 BCK 吗?

BCK 时钟在我的客户系统中有一些抖动、有时它在 LRCK 下降沿之前下降。 它们选择左对齐模式、因此它们希望确认当 BCK 在 LRCK 下沿之前下降时如何处理第一个位数据。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 对这一问题没有确切的答案。 但我可以解释一下。 必须使用芯片对其进行实际检查。

    请参阅图:

    该器件提供16位左对齐数据。 但它允许32、48、64位/ LRCK。 从图中的48BCK/LRCK 情况可以看出、DOUT 的 BCK NO 17到24的数据为零。

    在 LRCK 的高电平时间内、具有抖动的情况会有17个 BCKS。 芯片会将此情况视为48BCK/LRCK 情况、具有抖动的 BCK 不会为17、DOUT 将为零。 下一个 bck 将是 D15、因为 LRCK 将变为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dixit-San,

    感谢您的评论。

    但是、您能否查看 PCM3008在 EVM 上的这种情况下的行为?  

    我们的一方和客户没有 EVM、因此我们需要您对此问题的具体回答。

    此致、

    Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、目前我无法访问 EVM。

    此致

    Sanjay