This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255输入端的 IMD

Guru**** 2519260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018709/tpa3255-imd-at-tpa3255-inputs

器件型号:TPA3255

您好!

我有 TPA3255电路、当我馈入13kHz + 15kHz 双音信号时、它可以提供非常高的 IMD。  

奇怪的是、当在 TPA_INPUT_A/TPA_INPUT_B 上进行差分测量时、频谱看起来相当不错:

当我在 INPUT_A/INPUT_B 网络(在交流耦合电容器的 TPA3255侧)上测量时、频谱显示出显著的 IMD 失真音调:

现在、我意识到原理图片段上所示的 X7R 不是理想的电介质类型。 上面的屏幕截图显示了将 X7R 替换为10000pF /C0G 类型后的结果。 由于这不能解决问题、我继续用无线方式连接6.8uF 薄膜电容器来代替10000pF 陶瓷电容器、但这根本不会改变结果。

TPA3255输入是否存在会导致这些 IMD 产品出现的固有特性?  

是否有人对这种情况的发生原因以及如何解决这种情况有任何其他想法?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于差分测试结果未显示 IMD 音调、因此输出也很好、对吧?

    我认为测量输入引脚上的信号不会显示器件的任何功能...  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    让我澄清一下图表。 忽略上图中的 CH1、它只是从 AP 测试仪输出到输入的环回。 CH2表示 TPA_INPUT_A 和 TPA_INPUT_B 之间的差分测量、然后在第二个图中、表示 INPUT_A 和 INPUT_B 之间的差分测量  

    我还可以确认 TPA3255的输出也显示了这些 IMD 谐波、这表示器件的输入端存在 IMD 谐波。  

    谢谢、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    明白。 它看起来仍然与输入端的无源组件有关... 无论如何、让我对 EVM 进行一些基准测试、并尽快返回给您。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我刚刚在 TPA3255 EVM 上做了一些测试、而不是在我们的硬件上进行了一些测试。 EVM 配置为 PBTL、因此相应地修改输出滤波器。  

    C17/C28之间的差分 FFT (运算放大器侧):

    C17/C28之间的差分 FFT ( 在 TPA3255侧):

    您能否重现此问题并解释原因/修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我刚刚在工作台上做了一些测试、注意到您得到的结果可能与 AP 设置有关。

    您能告诉我 AP 上的高通滤波器设置吗? 我注意到、使用直流时的结果与您的结果类似、而如果使用<10Hz 交流电、结果看起来不错。

    CH1:输入侧

    通道2:输出侧

    高通滤波器:直流  

    高通滤波器:<10Hz 交流

    此结果表明、使用直流电时、AP 输入电路工作不好。 您可以在您的旁边尝试一下吗? 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我使用的是 SYS-2722、它在分析仪侧只有<10Hz 的交流选项。  

    我注意到今天早上还有其他有趣的事情、INA/INB 上的尖峰没有上周那么明显。 我不确定有何区别。 然而、IMD 尖峰肯定仍然出现在放大器的输出上-您能验证一下吗?

    此外、在 TPA3255 EVM 底部的 INA/INB 测试点之间使用 AP 测试探头时、我注意到如果您将 TPA3255复位开关拨入复位模式、尖峰会大幅增加、这告诉我 TPA3255如何偏置或加载运算放大器电路。  

    如果您想知道我为什么会担心这一点、这是因为客户使用放大器进行低频编码数据传输、而不是音频、因此额外的 IMD 谐波是一个重大问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    正如您在测试结果图中看到的、我测量的是 J10作为输入、OUTA 和 OUTB 作为输出。 如果使用<10Hz 的交流电、它不会显示许多谐波。 IMD 为~75dB。

    您可以尝试类似的测试吗?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    黄色是 J10、蓝色是 OUTA/OUTB、具有与您相同的测量滤波器、因此我认为我们可以非常接近地同意结果匹配。 但是、我最初的测试是使用500mVrms 输入信号、而您的测试和更高的测试是100mVrms。

    当我将 VIN 增加到500mVrms 时、以下 IMD 组件再次开始踢进。 我正在运行 PVDD=24VDC。

    如果我将 VIN 增大到1Vrms、情况会更糟、削波指示器 LED 会亮起:

    但是、移除削波指示器的 PVDD=48V 增大 不会移除 IMD 组件、但可能会将其降低:

    值得注意的是、这些谐波出现在 J10连接器上、我觉得这很奇怪。 出于理智、我直接将 AP 发生器环回到分析仪、这些 IMD 组件肯定不是 AP 发生器的产物:

    然后、我尝试将 EVK 上的 R5和 R10更改为10kohm、以将 INPUT_A/INPUT_B RC 滤波器截止频率降低至~160kHz、而不会显著降低 IMD 谐波。  

    总之、输入振幅肯定会产生影响。 您是否可以在最终复制这些结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    请参阅以下具有更高输出电平的测试结果、

    在48V PVDD、1Vrms 输入的结果中、IMD 为-40dB。 在我的工作台结果中、它看起来更好。 我怀疑 AP2722输入采样电路不适合处理较高的输入电平、而不是器件本身。

    任何想法、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我在较新的测试仪上重复一次、结果似乎与您的结果更接近。  

    我将在内部进行检查、看看问题是否只是过度驱动输入。  

    谢谢、
    Evan