This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:当 VCC-是 GND 时、Vcc+上的最小电压应是多少?

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4558, LM358B, TL072H, TL082H, LM358LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026068/rc4558-when-vcc--is-gnd-how-much-should-the-minimum-voltage-supply-at-vcc-be

器件型号:RC4558
主题中讨论的其他器件: LM358BTL072HTL082HLM358LV

客户正在使用 RC4558IDR。 他们想要弄清楚、当 Vcc-是 GND 时、Vcc+=5V 时的最小电压是多少?

或者最小电压应为10V =(+5V -(-5V))?

在数据表中、Vcc+上的最小电压为+5V、Vcc-上的最大电压为-5V。

当 Vcc-为 GND 时、如何定义 Vcc+上的最小电压?

该器件是否可以在 Vcc-是否为 GND?

期待您的回复

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cathy、

    10V 是建议的最小单电源电压。

    请记住、RC4558不是轨到轨输入或输出。 输入共模电压不能为0V。 输出不会降至0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我们是否有具有较低电源电压的 RC4558引脚对引脚器件? 客户希望 在 Vcc+下运行器件的电压为8V、而 Vcc-为 GND。 TI 是否具有此类条件下的合适器件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cathy、  

    您能给我们提供有关您的应用要求的更多信息吗? VCC = 8V、VEE = GND、与 RC4558引脚相同、还有其他什么呢? 输入/输出要求?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    不再需要。 谢谢。

    卡西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cathy、

    为了降低性能和成本、我们提供了 LM358B

    为了获得更好的性能和类似的成本、我们提供了 TL072H 或 TL082H

    如果您可以将电源电压降低至5V、则会有 LM358LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很受欢迎 非常感谢!