This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825PEVM-AMPS097:使用评估套件时、如何在纯路径中选择96kHz

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5825P, TAS5825P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026909/drv5825pevm-amps097-how-do-i-select-96khz-in-pure-path-when-using-the-evaluation-kit

器件型号:DRV5825PEVM-AMPS097
主题中讨论的其他器件:DRV5825PTAS5825P

drv5825P 数据表指出、它支持高达96kHz 的采样率。 我将评估模块与 Pure path 软件配合使用。 我无法在任何地方选择96kHz、这是我唯一能找到的选项、限制为48kHz (音频处理窗口中的采样率转换框)。 请参见随附的图像。 我需要为我正在处理的项目使用96kHz。 如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

           这意味着我们支持96kHz 采样率信号、就在这种情况下、我们的内部 SRC 会将其转换为48kHz 信号以进行工艺流程计算。 我们的 TAS5825P 仅具有48kHz 的工艺流程。

    Leon