This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:压电式扬声器 DRV5825P 的无滤波器实现问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020101/drv5825p-question-of-filter-less-implementation-of-drv5825p-for-piezo-speakers

器件型号:DRV5825P

您好、Sirs、

通过使用 DRV5825P 的 I/V 限制器算法、我们能否对 DRV5825P 进行编程、 从而在便携式产品中无需 Bucky LC 滤波器的情况下驱动压电式扬声器(电容约为6.8uF)?

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年7月20日    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

           DRV5825P 不能支持无滤波器方案、因为它需要一个大电感器来驱动压电扬声器以避免过流、此外还需要电感器来对压电体建模。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认... Wayne Chen