This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:LM48580压电式扬声器驱动器的最小负载电阻问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020212/lm48580-question-of-the-minimum-load-resistance-of-the-lm48580-piezo-speaker-driver

器件型号:LM48580

您好、Sirs、

LM48580参考设计(数据表第1页)中有一个10欧姆限流电阻器、而10欧姆电阻器会影响效率并产生热量。
您是否会建议此器件的最小负载电阻? 我们可以将限流电阻器降低到4欧姆(或更低)?



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年7月20日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    要回答您的问题、请查看 数据表中的第13.3.2节。 选择将取决于所使用的传动器、尽管有人提到电阻值 通常介于10和20欧姆之间。

    关于负载电阻的最小规格、文档中未指定该规格、遗憾的是、除了数据表中包含的信息外、我们无法提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Ivan…Wayne Chen