This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:引脚短路故障情况

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020256/lm4861-pin-short-failure-case

器件型号:LM4861

大家好、

我在其中一个应用中使用 LM4861。 我们正在为同样的工作制定 FMEA。 您能告诉我以下故障情况的影响吗?

短整型 引脚1至引脚2
卡在 H 位置 引脚3
卡滞 L 引脚3
卡在 H 位置 引脚2 (旁路)
卡滞 L 引脚2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    遗憾的是、该器件没有 EVM 可供测试。 如果您一侧有可用的样片、我建议使用分线板并检查这些案例。

    对下面的结果进行了一些猜测、但请注意、这不是规格、因此即使进行测试、也可能会有变化。

    短整型 引脚1至引脚2 不清楚的预测、关断引脚可以检测到高电平或低电平、VIH/VIL 上没有规格
    卡在 H 位置 引脚3 应该在输出端获得直流电压
    卡滞 L 引脚3 虽然由于内部偏置连接到 GND 而可能增加功耗、但这不应成为问题
    卡在 H 位置 引脚2 (旁路) 最有可能导致输出端的直流电压
    卡滞 L 引脚2 在这种情况下、器件很可能不工作、内部偏置将短接至 GND

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师