This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204查询

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017314/tlv320aic3204-tlv320aic3204-inquiry

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

你好。 我有一位与 TLV320AIC3204合作的客户:。 请参阅下面我们客户的查询、以供您参考。

我的问题/疑虑与 AIC3204有关。  去年、我购买了100块包含此组件的电路板、它们满足了我的性能预期。  今年、我再次订购了相同的电路板、使用相同的器件、其中500件。 每个电路板都有来自 AIC3204的噪声和失真。  在调试此问题时、我们从去年的主板和今年的主板上移除了 AIC、将去年的 AIC 部件放置在这个年份的主板上、并且噪声和失真消失了。  因此、我们非常确信新电路板上的 AIC 存在问题。 (可能是坏部件) 我想知道您能否告诉我旧部件和新部件之间的差异

旧:
AIC
3204.
TI 871
AZY4 G4

新:
AIC
3204.
TI 291
C330 G4

C330中的"0"可能是"Q"。 很难读取。 因此它可能是 C33Q。

我们运行 FFT 来验证整个通带内的本底噪声、并且这些测量中存在不需要的频率峰值。  它不一定是本底噪声问题、而是串扰问题。 左右输出通道在芯片内部耦合。  我们只需更换器件即可解决电路中的问题。  我们有500个使用此新版本芯片的新电路板。  都有相同的问题。  当我们将旧芯片放在较新的电路板上时、问题就会消失。  如果我提供了代码、我想知道这两个芯片之间的差异。  您如何辨别非谐波失真的噪声?  当我们在较高的电平下驱动较高的频率(例如 、在16kHz 时为0.1Vrms)进入40欧姆负载时、较低的频率(500-6000Hz)会出现较高的噪声。  

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很抱歉耽误你的时间、 我们很快就会回来帮助你解决这个问题。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    你好。 此查询是否有任何更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    你好。 我想再次跟进此问题。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能告诉我们‘新’一批材料的来源,并让他们重新确认封装顶部的符号? ‘旧’批次对应于2018年7月/2018年7月的生产日期,而‘新’批次对应于2012年9月生产;验证该符号并提供材料来源对于任何调查都很重要。

    (注–第三行的‘1’实际上是‘i’)