This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:如何设置内插滤波器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019721/pcm5100a-how-to-set-interpolation-filter

器件型号:PCM5100A
主题中讨论的其他器件: PCM5122

您好!

我的客户想知道如何设置 PCM5100A 的 x8、x4、x2和 x1插值滤波器。

您能否教一下如何设置内插度?

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、让我与我们的团队核实一下、并在我得到答案时告知您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我向我们的团队查询 了您的问题、这就是答案:  

    PCM5100A 没有数字控制接口。  因此、对于给定的输入频率、内插率是静态的。  例如、如果输入介于8K-48K (和支持的输入频率)之间、则将具有8x。  如果为88.2k - 96k、则为4倍;如果为176.4k-192k、则为2倍;如果为352.8k 至384k、则为1倍。

    如果他们要使用 PCM512的 I2C 或 SPI 接口,则可以调整速率。

    希望这能解答您的问题。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的解释。

    明白了。

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的光临。