This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251 + PCM3168A + PFFB

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026060/tpa3251-tpa3251-pcm3168a-pffb

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: PCM3168

大家好、我对 PCM3168和 TPA3251的组合有两个问题。

首先、仅使用一组直流阻断电容进行直接连接应该像我想的那样有效。 PCM 具有8Vpp 的差分输出、TPA 增益为10、因此 PCM 能够驱动放大器进入削波(假设扬声器端子上的输出电压为+-36V)、即使输入端具有0.4V 的裕度也是如此。

--> PCM 不使用附加的二阶低通,而只使用被动的一阶低通。  

还可以

有趣的部分是不使用交流耦合。 PCM 和 TPA 在各自的端子上都使用直流偏置、因此可能会使用电解电容器(+至 TPA 的输入、-至 PCM 的输出)、然后电容偏置约为1、4V。 我现在提出的问题是:

电容偏置不足以实现全电压摆幅、假设 PCM 的瞬时满量程输出在负端子上施加5V 电压、而在正端子上仅施加3、9V 电压、从而产生1、1V 的负电压。 这可能并不完全适用于音频应用、但恐怕使用这样的电解电容器会在"过零"时显著增加 THD。 有人在这里有经验吗? 或者、TI 员工中有人可以在这里提供一些提示?

这里的第二个问题是、由于 TPA 的供电电压高达30V、因此输入电压裕度现在增加到1V、我想使用剩余的裕度来应用一些 PFFB、但对输入的影响很小。

-->我将使用最新应用手册中的建议网络(R、CRC)进行此操作,但我不在 PCM 和 TPA 之间使用额外的 OPA,因此我无法完全接管应用手册。 这是否会导致稳定性问题或任何其他问题? 由于尺寸限制、我无法在应用中使用额外的 OPA。

非常感谢、

此致、

Lukas

第二个、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    关于交流耦合电容的选择、您是否要考虑 MLCC? 这是我们通常用于 TPA 系列器件的方法。

    我认为只要 DAC 具有足够的驱动能力、就可以消除运算放大器。 但是、这样的小反馈深度可能不会带来太多好处、但会导致电阻器和电容器之间出现不匹配。 TPA 器件具有足够好的 THD+N 性能、我建议不要在此处实施 PFFB。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sam、感谢您的回复。

    我对直接位于音频路径中的陶瓷不太满意、到目前为止、我在已有的所有板都在 MLCC 上表现不佳。 此外、C0G/NP0不适用于所需的电容、因此我想使用薄膜或电解电容。 3µ3薄膜电容器。 3µ3会导致-22mdb 以20Hz 的阻尼、并且像4°相位改变一样、我认为这仍然是可以接受的。 不过 ,电解质的资本性会高得多,以进一步减低对听力的影响,因此,问题是这样的。

    感谢您对 PFFB 的想法、我可能会为这些器件保留一些封装、但我想不会填充它们。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    明白。  谢谢!

    此致、

    Sam