This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:POP 删除设置

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019300/tlv320aic3100-pop-removal-settings

器件型号:TLV320AIC3100

是否需要在 HPL / HPR 和 SPKP / SPKR 的输出端添加外部电路以消除噼啪噪声?

或者、按正确的顺序设置 IC 内部的寄存器是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以描述您听到噼啪噪声时所处的测试条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路仍在设计中。

    如果有必要的 POP 噪声电路、我将添加它。
    但是、由于 POP 噪声、我不想添加电路、所以如果不需要外部电路、我不会添加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、使用寄存器设置来处理噼啪声应该足够了。