This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:PCM4220 THD+N 问题

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, PCM4222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026056/pcm4220-pcm4220-thd-n-issue

器件型号:PCM4220
主题中讨论的其他器件: PCM4222

大家好、

我们遇到了有关该器件 THD+N 的一些问题。

在数据表中、无论使用哪种采样率、997Hz 时 THD+N 都为-10xdB、输入为-1dB、输入为997Hz 时为-9xdB、输入为-20dB。

但在我的实验中、我们无法获得这种出色的 THD+N。 下面是我的大致设置和过程。

  • 音频源:AP515,1kHz,100mV~2V 正弦,带有差动缓冲器,如 PCM4220数据表中图45 (第25页)中的配置所示。
  • 已通过反向测试(-9xdB~-10xdB)检查 AP 源是否正常
  • 在 PCM4220输入之前获取信号、了解 ADC 输入信号的 THD+N。 结果仍然为-9xdB~-103dB。
  • 解码 I2S 以使用 Saleae 获取 rawdata、并使用此 rawdata 和 Octave 代码(类似于 Matlab)生成.wav 文件
  • 在 AP 中播放这个.wav 文件并执行回送测试。 结果为-6xdB~-8xdB。

 

您能帮助我们找出哪个器件可能是问题吗?

如果您需要更多详细信息、请告知我们。

 

此外、我们是否有适用于音频应用和 THD+N<-100dB 的 ADC EVB?

或许这也可以帮助我们验证我们的设置并找出问题所在。

此致、

罗伊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    是的、您可以发送原理图吗?

    至于 EVM 问题、您是否意味着您询问此器件是否有 EVM、或者您是否询问是否有其他符合这些规格的器件?

    我们只有用于 PCM4222的 EVM。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您使用的是该缓冲器是什么?

    您是否在第25页的配置图下方阅读了有关 THD+N 的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、

    我可以让您与我的客户进行邮件联系吗?  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请这样做、然后我将关闭此主题并在此处进行讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢你的帮助。 您能告诉我您的电子邮件地址吗? 我的 Outlook 显示、当我向您发送电子邮件时、它找不到您的电子邮件地址。