This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:在主模式和从模式之间切换

Guru**** 2514915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019313/tlv320aic3100-switching-between-master-mode-and-slave-mode

器件型号:TLV320AIC3100

我们正在考虑在主模式和从模式之间切换的情况。
是否有必要针对 BCLK 和 WCLK 信号线采取一些措施、前提是有一个周期、当 BCLK 和 WCLK 信号线变为高阻抗时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您计划在器件的哪个状态使用此类开关?

    最棒的

    Carson

    低功耗音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!


    在 CPU 评估板上实施编解码器。
    CPU 和编解码器由 I2S 接口连接。

    我不知道用户将如何使用它、因此我想在必要时采取措施。

    当 I/O 方向被切换时、端口的状态是什么?
    它是 Hi-Z 吗?

    此致、
    Yasuhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuhara、

    是的、您应该假设它在开关期间会变为高阻态

    最棒的

    Carson