您好!
它描述了 TLV320DAC3100可以生成按键单击声音、但它不包括如何在 Linux 驱动程序中生成按键单击:/sound/soc/codecs/tlv320aic31xx.c
下面是 我们客户的脚本、它与 ARM335 EVM 相同。 这是 Linux 中的 Play 命令的正常情况。 但是他没有成功生成密钥单击、所以问题是如何 使用生成密钥单击
I2Cset 命令、用于手动写入寄存器。
!/bin/bash
##
##Generate key click sound by i2cset
编号
i2cset -y -f 0 0x18 0x00
i2cset -y -f 0 0x18 0x40 0x0c
睡眠1
i2cset -y -f 0 0x18 0x0B 0x02
i2cset -y -f 0 0x18 0x49 0x01
i2cset -y -f 0 0x18 0x4a 0x77
i2cset -y -f 0 0x18 0x4b 00
i2cset -y -f 0 0x18 0x4c 0x23
i2cset -y -f 0 0x18 0x4d 0xfb
i2cset -y -f 0 0x18 0x4e 0x7a
i2cset -y -f 0 0x18 0x4f 0xd7
i2cset -y -f 0 0x18 0x48 04
i2cset -y -f 0 0x18 0x47 0x84
i2cset -y -f 0 0x18 0x0B 0x80
i2cset -y -f 0 0x18 0x40 00
此致
Kailyn