This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:是否有具有精细音量支持和模拟音频输入的类似放大器?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026325/tas5717-are-there-similar-amplifiers-with-fine-volume-support-and-analog-audio-input

器件型号:TAS5717
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3263

大家好、我正在寻找一款具有精细音量支持的扬声器放大器、步长低至0.125dB 或更低。 TAS5717将是完美的、但我的应用需要模拟音频输入、因为我将从 DAC 生成我自己的正弦波。 此外、功率输出非常大、我只需要驱动一个非常小的扬声器。  

我尝试搜索类似的内容、但无法按分贝步长进行排序。 请推荐任何具有低功耗(<10W)、单声道输出、数字控制和模拟音频输入的扬声器放大器、优先级在最后两个扬声器上。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、您好!

    请允许我向您推荐低功耗音频团队、以支持您的低功耗单声道请求。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    大多数 放大器或 DAC 具有0.5dB 或1dB 步长的增益控制、我认为某些编解码器作为 TLV320AIC3263等内部 miniDSP 的一部分具有0.1dB 的精细增益控制、但从您的说明中、您可能需要更新您的设计。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师