This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0211:SE 模式。

Guru**** 2649985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023824/tpa0211-se-mode

器件型号:TPA0211

大家好、

我想知道 SE 模式下的 Vo 引脚状态。
根据数据表、它表示 负载由一个放大器输出(Vo+、端子5)驱动。
Vo-引脚 HiZ 是否处于 SE 模式?

连接到 Vo-pin 的扬声器是否发出声音?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    当器件设置为单端模式时、Vo-没有声音发出。
    负输出放大器很可能在单端模式下与音频源断开连接、或者禁用这些放大器的旁路。

    是否有您要验证的特定用例? 如果您要测试实际行为、可使用 EVM。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。

    我的客户 能够确认声音是根据单端模式下的连接方法产生的。

    1.有声音。


    2.无声音。


    3.声音很小。



    即使在 SE 模式下、接线也会产生声音、这是否有任何条件?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我不清楚目标是什么、客户是否希望在 Vo 上听到声音-即使在 SE 模式下也是如此?
    如果他们希望在 Vo-和 Vo+上同时听到声音、则应使用 BTL 模式、如果他们的目的是使用两个独立的输出通道、则他们将具有反相信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。

    您说 Vo- 已从音频源断开、或者旁路已在 SE 模式下禁用。
    在 No3的电路中
    、Vo-输出一个小电压(Vo+* 1/20)。
    Vo -与音频源断开、那么该电压是否泄漏?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    该电压很可能会通过 Vo-路径中的反馈电阻器从输入泄漏。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师