This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:上电序列

Guru**** 2518090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019289/tlv320aic3100-power-on-sequence

器件型号:TLV320AIC3100

数据表中规定了上电顺序、如下所示。
1.为 SPK VDD 加电
2.为 IO VDD 加电
3.在 IO VDD 之后立即为 DVDD 加电
4.为 VDD 和 HP VDD 加电


在我的系统中、电源序列如下。
请告知这是否允许。


1.为 SPKVDD 加电
    等待3ms
2.同时为 HPVDD、AVDD 和 IOVDD 加电
    等待4.5ms
3.为 DVDD 加电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我建议您使用扬声器>>数字>> 模拟电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟产品最终是否需要加电?

    是否可以同时打开数字和模拟电源?
    扬声器>>数字=模拟电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表专门介绍了在模拟电源之前打开数字电源的情况。  

    数据表还讨论了在数字电源加电之前将 RESET 引脚保持为低电平的问题。

    在所有电源加电之前、可以尝试将其作为实验同时打开数字和模拟电源、同时将 RESET 保持为低电平。

    但是、客户必须评估结果。