This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:L 的 REF1?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019204/pcm1803a-ref1-for-l

器件型号:PCM1803A

您好!

不清楚哪个 REF1/2用于 L/R 通道。 如数据表顶部的图所示、L 通道的 REF1是否符合要求?

谢谢!

此致、

奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以 从数据表中看到以下内容。 虽然我不确定是否能得出以下推论。

    1.Vref1=0.5*Vcc 或2.5V 的中心电压

    Vref2至 GND 电压 是等于模拟满量程电压的电压。 根据数据表,0.6*Vcc=3Vpp 是满量程范围。 然后、Vref2应为3V 的直流电压