This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:在 TDM 模式下,是否需要连接 SCKI 引脚?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019887/pcm1690-q1-in-tdm-mode-do-scki-pins-need-to-be-connected

器件型号:PCM1690-Q1

在 TDM 模式下,是否需要连接 SCKI 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够确认需要 连接它、但当您使用 TDM 时、您可以将 BCK 和 SCK 短接在一起。  在 TDM 中、BCK 足够快、可用作 SCK 输入。

    此致、

    Arash