This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:验证页面未显示合理的图形

Guru**** 2769375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017920/tas2563-verification-page-not-showing-reasonable-graphs

器件型号:TAS2563

在 PPC3 GUI 验证页面中、图形似乎没有更新。 我认为该算法起作用:

1) 1)如果我将偏移保护更改为微小的东西(即0.1mm)、我会听到巨大的低音损失。

2) 2)如果我读取"Read Speaker Params"、则会显示 VC 温度为某个合理值。  

图形不会跟踪/更新。 偏移图不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我认为有一个有关此问题的内部主题、如果您仍有问题、请共享您的 PPC3文件、以便我们了解一下。
    请在打开验证面板之前进入“调整和音频处理”面板,确保正确配置设备。 您还可以尝试使用默认调优文件来检查是否存在其他行为。
    在硬件方面、确保跳线设置正确、EVM 应使用内部 I2S 信号(来自电路板上的主机、而不是外部源)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们在内部进行跟踪、现在我用注释来关闭此线程、导致此行为的原因是 EVM 未正确初始化、并且扬声器在高功率下明显是非线性的。
    如果有任何其他问题、请在电子邮件论坛上跟进或返回论坛上的此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新启动了 PC、重新启动了 EVM。 我还重新选择了默认声卡作为 TI 系统。 我不知道这些活动中的哪项、但它起作用了。

    测量结果与估算值不匹配。 这可能是由非线性行为造成的。