This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:[PCM2704]检查适用性

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704, PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018448/pcm2704-pcm2704-check-applicability

器件型号:PCM2704

大家好、TI 支持团队

客户希望使用以下模块组成电路。

他们正在模块期间将 PCM2704用作 USB 转音频 DAC。

它是否可以像上面的块那样进行配置和使用?

似乎没有任何问题、但我们将与您联系以确认准确性。

此外、如果有比 PCM2704更好的项目、请推荐它。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    让我与团队一起了解一下 PCM2704的替代方案、并很快回来与您联系。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、所讨论的设置非常常见、并且支持使用 PCM2704C。 因此、他们应该可以使用它。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    感谢你的答复。

    是否可以将其与 PCM2704配合使用?

    PCM2704和 PCM2704C 之间有何区别?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM270xC 主要经过更新、符合 Windows USB 音频2.0标准。  

    请参阅以下链接以了解差异:

    PCM270x 和 PCM270xC 之间的主要差异  

    www.ti.com/.../sbfa019.pdf