This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:铁氧体磁珠

Guru**** 2504735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018704/tpa6166a2-ferrite-bead

器件型号:TPA6166A2

大家好、

我的客户可以使用100 MHz 时为120欧姆的铁氧体磁珠、还是需要按照数据表中的建议在100 MHz 时使用等于或小于22欧姆的磁珠(因为  TPA6166A2EVM 确实使用120欧姆、1.2A 部件 、MPZ1005S121C)?

 

 

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    如数据表中所述、在100MHz 频率下使用具有更高阻抗的磁珠会使 ESD 瞬变时间更长、从而导致 ESD 应力持续时间更长。 有建议、客户可以考虑其他解决方案、同时考虑到这一点。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    我将关闭论坛上的这个主题、因为它是脱机讨论的。
    谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师