This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825 EVM 调优模式卡滞。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026091/tas5825mevm-tas5825-evm-tuning-mode-stuck

器件型号:TAS5825MEVM

大家好、

我一直在使用立体声2.2选项、它不会长时间完成加载。 你们以前是否看过这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

      这个问题只发生在立体声2.2模式还是发生在所有模式? 我们很少在 EVM 上看到这种情况、只有在 EVM 或 USB 连接损坏的情况下才会出现这种情况。 您可以更改 EVM 或 USB 线缆并重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它发生在智能放大器超前96K 上、当我更改为 BASS pro 48K 时效果良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

      这不是一种常见的情况。   首先、检查 PPC3版本、最新版本应为 v3.2.1。 如果方便、请重新安装。 如果问题仍然存在、请在另一台计算机上尝试、或者您可能需要更改母板。