This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:一些问题

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025943/tlv320aic3120-some-questions

器件型号:TLV320AIC3120

尊敬的 TI 团队

请参阅以下我的问题。

(1)在不使用扬声器的情况下如何处理 SPKVDD 引脚?

(2)我是否必须匹配电压电平 I2C 和 IOVDD?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 扬声器输出的 D 类运行需要 SPKVDD/SPKVSS。  SPKVDD 电压电平可以连接到 AVDD、并且不得低于 AVDD 电压电平。
      1. 因此、如果不需要扬声器操作、第1页/寄存器32寄存器设置可保持在 D 类断电的默认状态、以确保从 SPKVDD/SPKVSS 电源轨汲取的最小电流。
    2. 针对1.8V 的 DVDD 电压电平提供了 I2C 规范。 IOVdd 电压电平可以是3.3V。

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    1. 扬声器输出的 D 类运行需要 SPKVDD/SPKVSS。  SPKVDD 电压电平可以连接到 AVDD、并且不得低于 AVDD 电压电平。

           -->无论是否使用扬声器,我都必须连接特定电压超过 AVDD 的电压。 对吧? 我将要设计的扬声器没有。

    1. 针对1.8V 的 DVDD 电压电平提供了 I2C 规范。 IOVdd 电压电平可以是3.3V。

           -->您的意思是 IOVDD 可以连接到 I2C 上拉电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、请连接 SPKVDD >= AVDD 电压、而不考虑扬声器连接。

    IOVdd 是接口电源。 因此、是的、I2C 电压电平应与 IOVDD 电平匹配、而 SDA 的 I2C 上拉电阻、SCL 可以连接到 IOVDD。  

    希望这能解决您的问题!

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢你的答复。 我有一个关于加电序列的问题。

    正如我所知、电源序列如下所示。

    (1) SPKVDD -> IOVDD -> DVDD (1.8V)-> AVDD 和 HPVDD

    但是,电动汽车电路板电路中没有上电顺序。 3.3V 和1.8V 同时导通5V。

    此外,IOVDD 和 AVDD 以及 HPVDD 连接到同一个 LDO,这在您的数据表中是不同的。

    哪一项是正确的?  

    如果我必须遵循数据表顺序,电压之间的时间间隔是多少?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最佳做法始终是遵循数据表中提供的加电顺序、尤其是在生成的电源具有不同的斜坡时间和设置时间时。 如果生成的所有电源均已达到稳定状态并已验证为正常、您还可以同时启用这些电源。 数据表中未提供电源间隔之间的最小/最大差值。

    因此、您可以遵循 EV 电路板中提供的电源生成方法、因为它已经过功能测试和验证。

    此致、

    Sakshi