This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:CC3200AUDBOOST

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320DAC3100, TAS2505, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017636/tlv320aic3254-cc3200audboost

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3100TAS2505TPA2011D1

大家好!

我正在寻找一个具有3.3V 输入功率和可变增益的 D 类放大器来与 TLV320AIC3254配合使用、并使用 RC 滤波器来衰减检测到的白噪声。 我需要您的建议、以便为我的应用使用合适的放大器。 Thnaks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    一些具有集成 D 类放大器的 DAC、如 TLV320DAC3100或 TAS2505、根据您的应用要求、可能会对它们感兴趣。
    如果您正在寻找一个模拟输入放大器连接到 TLV320AIC3254的输出、则 TPA2011D1可能是一个不错的选择。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。

    我们希望在进入 耳机之前、在我们的 RC 滤波器(插入 TLV320AIC3254的输出)之后尝试使用它。  您认为 TPA2011D1可以正常工作吗?

    如果是,它是否以 DIP 形式存在? 我只能以 BGA 形式找到它。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    有几个问题需要缩小选择范围:扬声器需要多少功率? 您的扬声器阻抗是多少?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    自从上次通信以来已经有一段时间了、我现在要关闭这个线程。
    如果您有任何其他问题、请回复或开始新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师