我的客户使用 DRV2700EVM-HV500输出24V 直流电压、他 的压电模块需要24V 直流电压。 那么、如何在电路板上进行修改、他是否可以通过任何方法添加 R 和 C 来将输出驱动至24VDC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户使用 DRV2700EVM-HV500输出24V 直流电压、他 的压电模块需要24V 直流电压。 那么、如何在电路板上进行修改、他是否可以通过任何方法添加 R 和 C 来将输出驱动至24VDC?
感谢你的答复。
我查看了该文档 :www.ti.com/.../slou407a.pdf
第13页、Vhv 设置跳线。
这是否意味着我可以设置到任何跳线位置、并能够调整输入模拟直流电压、并能够实现所需的输出电压?
它仅影响输出 V max、不是吗?
如果我想将 Vmax 限制为24V 直流、可能需要增加一些容差、请将其设置为26V 直流。 该怎么做? 对于产品设计、我认为我使用的是 TI DRV2700RGP 芯片。
如果您看一下跳线表、我们将跳线设置到相应位置后会出现 Vmax 限制。
我的应用是24V 直流输出。 我认为芯片将根据跳线设置从0V 驱动输出至相对 V max 范围。 输出应该是线性的。 如果我使用的范围太大、即使我可以调节输入以获得所需的输出、精度也不是很好。
因此、我要将自定义跳线(根据计算结果、到达 R 和 C)设置为 Vmax 约26或30Vdc。 因此、我可以准确地驱动输出24VDC。
我有没有办法这样做?
您好!
很抱歉、我想您可以通过 RFB2 25K 和 RFB1 550K 以及 CFB2 440pF 实现所需的功能、这 将要求您对电路板的某些电阻器和电容器进行降额、并替换为相应的值 根据焊料的使用情况和您的耐心、可能可以执行、也可能不可以执行。 但是、电路板的设计方式现在不能达到最高30V 的电压

顶部电阻器组成 RFB1、底部电阻器组成 RFB2、底部电容器组成 CFB2