This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:PurePath

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025711/tlv320adc3101-purepath

器件型号:TLV320ADC3101

我们公司购买了 TLV320ADC3101EVM 套件、但我申请了纯路径已有一个月、没有回复确认是否通过。 可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时,出口管制会捕获请求,我们看不到它们,这种情况可能就是这样。 了解您的公司和原产国以及应用程序和您的公司电子邮件将非常有用。  

    因此,如果您可以向我获取这些信息,我可以将其发送给 营销人员,他们将批准访问。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    水箱!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姓名:Jingshi

    姓:Chen

    确认电子邮件:roy@dhms.com.cn

    公司:苏州德姆信息技术有限公司

    国家/地区:CN China

    endequip: civil

    请在下面查找自定义问题和答案:

    请在此处列出 TI 器件名称:TLV320ADC3101

    生产时的潜在数量:10000或更多

    预计生产日期:2022/01/01

    原型日期:2021/08/30

    手动:是

    PROD_NO:PUREPATHSTUDIO

    Ref_URL:HPAAudioAIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们会为您发送该信息