This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:双麦克风设计

Guru**** 2385810 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025702/tlv320aic3101-dual-microphones-design

器件型号:TLV320AIC3101

我想将 TLV320AIC3101与两个独立的麦克风配合使用。
能否帮助我检查设计是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于两个单端麦克风集成、麦克风连接看起来是正确的。  

    请参阅数据表第12.2.1节(www.ti.com/.../tlv320adc5140.pdf )以了解类似的用例。

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    感谢您的快速回复。

    根据我的应用程序,您能否提供相应的寄存器设置? 谢谢。

    此致、

    cf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    共享为两个单端麦克风应用配置的寄存器设置示例:

    假设器件地址为90h

    W 90 19 c0 #Page 0寄存器25 MICBIAS 输出加电并连接到 AVDD 电平

    #Page 0寄存器17 D7-D4用于 左 ADC PGA 混合的 MIC2L/LINE2L 输入电平控制

    W 90 11 0f #将输入电平控制设置为0dB、以将 MIC2L 连接到左侧 ADC PGA 混合信号

    #Page 0寄存器18 D3-D0用于 ADC PGA 混合的 MIC2R/LINE2R 输入电平控制

    w 90 11 f0 #Setting the input level control to 0dB to connect MIC2R to the right-ADC PGA Mix.(将输入电平控制设置为0dB 以将 MIC2R 连接到右 ADC PGA 混合信号。

    此致、

    Sakshi