This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:在调优模式下需要 TAS2563 I2S 延迟规格

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018095/tas2563-need-tas2563-i2s-latency-specification-in-tuning-mode

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2557

您好、Sirs、

我的客户报告在调优模式下、从 TAS2563 I2S 输入到扬声器输出的延迟为50ms。 请提供 TAS2563 DSP 的官方 I2S 延迟规格吗?
我们还需要知道如何配置器件 以最大程度地减小 I2S 延迟?

谢谢、最诚挚的谢意、

陈耀恩
2021年7月13日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我来看看这一点、尽管延迟可能会因启用的数字处理功能而异。 让我提出几个问题进行分析:

    • 客户使用的是 QFN 还是 WCSP 器件?
    • 客户在处理功能方面的最低要求是什么?
    • 可以接受多大的延迟?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我的客户使用 QFN 封装。 尽可能短的延迟。 微秒级是目标。 我将通过电子邮件向客户发送 PPC3配置文件,它支持双单声道扬声器特性化,支持针对 AEC/NR 参考的立体声 SDOUT。 不需要 EQ 和 DRC。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年7月14日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne / Ivan

    我们可以在"用于 AEC-NR 基准的立体声 SDOUT "、

    DRC/PBE/DEQ 不是必需的、但我们启用单频带 EQ 以限制 FC 周围的偏移。

    如果我们可以将延迟缩短到20~30msec、这将非常好。

    由于审阅者没有在我们以前的 TAS2557平台中反馈类似的问题、

    作为比较、我还想知道  TAS2557 DSP 的官方 I2S 延迟规格

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichuan、

    与 TAS2557相比、TAS2563的处理能力有所下降、这可能说明了为什么在之前的实施中没有提到这一点。 与 WCSP 版本相比、TAS2563的 QFN 版本具有更高的处理能力、因此这实际上也会有所帮助。

    我收到了 Wayne 的电子邮件、其中包含更多详细信息、让我看看所有这些信息、并在本周结束前提供更多评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在延迟测量和读取方面犯了一些错误、

    实际上、延迟大约为7~9ms。

    我们想知道、如果我们关闭不必要的模块、我们会得到什么最佳情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yichuan、

    感谢您的通知。
    我将在下周的实验中对此进行研究、并将尝试在下周中旬之前发送一些更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师