This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 测试问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025487/tas5805m-tas5805m-test-problem

器件型号:TAS5805M

您好 TI,团队

°°发现 TAS5805M 的左右通道输出之间存在相位差、编程旁路软件播放1kHz 音频时为5 μ A、播放10kHz 时为45 μ A。 目前、有三台机器存在这种现象、可以消除组件器件的误差。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        这是异常的、建议记录 SDOUT 并将 SDOUT 阶段与 L/R 相比较、以检查 DSP 输出是否正常。

    Leon