This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:输出功率

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019234/tpa6130a2-output-power

器件型号:TPA6130A2

尊敬的 TI 工程师团队。

我对 TPA6130A2的输出功率有一个疑问?

如下图所示、 输出功率为 138mW @ 5Vdd 和 Stereo。

 138mW 是否意味  着左右功率的总和?

换言之,HPRigh 的功率是否约为69mW @5Vdd ?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAE、

    数据表中的规格是每个输出的规格、因此这意味着每个通道上的功耗为138mW @ 5Vdd。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师