This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:我们是否具有与 PCM5100AQ1引脚对引脚兼容的 AEC-Q100级器件?

Guru**** 2519650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025145/pcm5100a-q1-do-we-have-aec-q100-level-device-pin-to-pin-with-the-pcm5100aq1

器件型号:PCM5100A-Q1

你(们)好

由于产品系列短缺、您能否帮助我找到一个引脚对引脚 AEC-Q100级器件来替代 PCM5100AQ1? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    让我向我们的团队询问可为您提供的解决方案。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash

    谢谢、我已经搜索了 PCM5101AQ1、PCM5102AQ1、PCM5100AQ1/PCM5101AQ1/PCM5102AQ1之间有何差异、它们是否可以是引脚对引脚器件、以便我可以在不更改硬件和软件配置的情况下直接替换 PCM5100AQ1? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    是的、这3个器件是引脚对引脚兼容的。 实际上、它们共享相同的数据表。 您可以在数据表的第4页找到这三个器件的器件比较。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm5102a-q1.pdf