This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4916:连接静音和关断引脚

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025861/lm4916-mute-and-shutdown-pin-connection

器件型号:LM4916

大家好、

我们的客户正在设计采用 BTL 模式的 LM4916耳机放大器。 由于不需要静音或关断、这些引脚是否可以直接连接到1.5V (VCC)?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您可以将"静音"和"关断"引脚连接到 VDD、我不认为这是器件的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师