This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:I2S 时钟

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018230/tas2110-i2s-clocks

器件型号:TAS2110

我的客户正在使用此驱动 程序 https://git.ti.com/cgit/tas256xsw-android/tas2562-android-driver/ 、发现有时 I2S 时钟连续停止并快速重启时、芯片将保持软件关断模式、而不是恢复到工作模式。 我想知道您是否对如何防止这种情况有任何想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看是否有人被分配到此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    很抱歉、对于延迟响应、器件很可能会触发时钟错误标志并关闭。
    您是否可以控制时钟何时停止并重新启动? 如果可能、您应该将器件设置为软件关断模式、停止时钟并在时钟恢复后使器件再次进入激活模式。
    如果您无法做到这一点、则可能会有一项功能在检测到时钟时自动启用器件、让我仔细检查 TAS2110中是否提供此功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我已经将其传递给大家。 您是否能够了解是否有自动启用功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    在这一个中找不到自动启用功能、它可能仅在 DSP 特色器件上可用。

    但是、您可以尝试设置寄存器0x30的位6 = 1。 这将在检测时钟错误时禁用自动静音、但您应测试此设置以仔细检查时钟停止并重新启动后音频是否有噪声。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师