请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104-Q1 大家好、
您是否有旁路路径测试的参考代码? 该函数描述如下。 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否有旁路路径测试的参考代码? 该函数描述如下。 谢谢!

您好!
对于将 LINE1R/1L、LINE2R/2L 的旁路路径编程到输出混频器/驱动器:
即在108d 或6c 时写入33h。
针对模拟旁路寻址30h 的器件的示例语法:W 30 6c 33
此致、
Sakshi