This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:旁路路径参考代码

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025672/tlv320aic3104-q1-bypass-paths-reference-code

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

大家好、

您是否有旁路路径测试的参考代码? 该函数描述如下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于将 LINE1R/1L、LINE2R/2L 的旁路路径编程到输出混频器/驱动器:

    • 编程第0页、寄存器108:
      • 向 PAGE 0、寄存器108、位 D0写入1
      • 向  PAGE 0、寄存器108、位 D1写入1
      • 向  PAGE 0、寄存器108、位 D4写入1
      • 向 第0页、寄存器108、位 D5写入1

    即在108d 或6c 时写入33h。

    针对模拟旁路寻址30h 的器件的示例语法:W 30 6c 33

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宽30 6C 33

    上述命令应将左右输入路由到线路输出