This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:背景噪声高

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025619/pcm2912a-background-noise-is-high

器件型号:PCM2912A

尊敬的专家

我们使用 Win10系统,20dB 增益,内部偏置电压。

现在我们发现 、在没有麦克风进行录音的情况下、即电路板的背景噪声相对较大。

以下是我们的心肌,请检查并提供任何非常棒的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明一下"无麦克风"的含义? 您是否实际断开麦克风的连接? 如果是这样、我建议将一个4.7uF 电容器连接到 GND 来代替麦克风并评估噪声。

    您还可以将电路板上的噪声与 EVM 进行比较。  

    您说不