This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:在48kHz 和96kHz 采样率下提出 THD+N 问题

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025564/pcm4222-thd-n-questions-at-48khz-and-96khz-sample-rate

器件型号:PCM4222

您好!

关于 THD+N、我有一个问题要打断您。

动态范围约为121dB、即 ADC 量化噪声约为-121dbfs。 但是、当采样率为48kHz 和96kHz 时、THD+N 在 两个输入振幅 -1dbfs 下都为108dB、我不理解 这一点。  由于96kHz 采样率下的带宽为22~40kHz、因此积分带宽是48kHz 采样率的两倍。 为什么 THD+N 变差?  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    更大的带宽并不意味着它在较低频率下具有更好的 THD+N、过采样并不总是能够显著提高 THD+N 性能。 造成这种差异的原因可能很难找到、因为这是一个较旧的部分、 但是、当这个特定芯片的设计从48kHz 升至96kHz 时、它很可能只是这个芯片设计的副产品、有一些附加电路被激活、并且可能会导致更多的噪声发生、 因此、您基本上是正确的、但您始终应考虑其他不相关噪声产生的变化、尤其是当输入频率远低于需要过采样时。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用