This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025291/tas5805m-tas5805m

器件型号:TAS5805M

您好的团队,

条件是客户使用自己的电路板(EVM 除外)来设置5805。 如前所述,在写入 I2C 命令期间需要5ms 的稳定时间。

此5ms 是否设置为图片中的加亮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini、

    您是否在谈论启动顺序? 如果您看到图7-14、我们建议在 I2S 时钟稳定后等待5ms、并且在初始化 DSP 系数之前将器件设置为高阻态。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,完全是启动。 我想知道“5ms”是否由 PPC3软件中的“msleep”代码设置 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

         如果您检查上电顺序、您可以看到其中的5ms 延迟。  它也在初始脚本中突出显示。

    Leon